This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:需要用于各种 MSP430器件或系列的汇编器"include"文件

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/787681/msp430fr2311-need-assembler-include-files-for-various-msp430-parts-or-families

器件型号:MSP430FR2311
Thread 中讨论的其他器件:MSP430WAREMSP430-GCC-opensource

我喜欢使用非常小且快速的第三方汇编器、但它没有大量资源。  我有用于 G2553的".inc"文件、但不适用于 FR 系列或其他较新器件。  这些文件只定义寄存器的地址和特定芯片的寄存器条目的值。  是否有人知道我在网上可以找到此类文件的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、George、

    所有 include 文件都是 MSP430ware 的一部分。 我不确定您要查找的确切 include 文件是什么、但以下 是 FR2311的代码示例:dev.ti.com/.../

    如果您正在寻找特定于器件的头文件、我相信它们会作为 gcc 编译器的一部分进行下载。 如果您安装了支持这些器件的编译器版本、则应在 ccsv8/ccs_base/msp430/inl插曲 文件夹中找到它。 MSP430-GCC-开放源码

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tbank 非常多。 它位于 GCC 的支持文件 ZIP 中。