This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E411Y:ROV 不能解释%f

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/786642/ccs-msp432e411y-rov-does-not-interprete-f

器件型号:MSP432E411Y

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 专家:

我将使用以下代码记录浮点数据:

                   log_print2 (Diags_User4、"ADC_sensitive:offset to high:%d lsb =%f uV"、
                              self->ADC_PeriodicHandlerOffset、floatToArg(OFS*1.0e6);

OFS 是一个浮点变量。 Logger 为 LoggerStopMode。

当使用 RTOS Analyzer -> printf 和错误日志时、我会在停止 μ µC 后看到正确的 OFS 值。

但在 ROV -> LoggerStopMode 中、我只看到"f"、但没有值。 使用整数和%d 时、一切都正常。

我假设%f 当前未在 ROV 中实现? 您能否添加此功能? 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven、您好!

    我将与专家核实并返回。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven、您好!

    我已经确认这是一个问题、我将打开一个 JIRA TT、但实际上、它的优先级较低、我无法承诺在可预见的将来修复它、尤其是因为它在 RTOS 分析器中正常工作。 以下是门票:

    UIA-65:%f 在 LoggerStopMode 的 ROV 中不起作用

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    感谢您开票。 似乎 TI 的软件工程师目前正忙于执行新任务。 我期待下一个问题。
    BTW:
    是否有对 JIRA 系统的公共访问权限、以便我可以搜索已知错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、外部 JIRA 访问不是最好的。 我们可以"从外部发布"、但通常我们只发布选定的发布内容、并在发行说明中提供指向这些内容的链接。 没有通用搜索机制。

    Todd