This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:如何使用#39;MSP-EXP430FR2433 Launchpad 和#39;电路板上提供的示例源打开 LED。

Guru**** 2560420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/811753/msp430fr2433-how-to-turn-on-leds-using-the-example-source-provided-on-the-msp-exp430fr2433-launchpad-board

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433

目前、我使用的是 msp430fr2433 Launchpad 开发套件(MSP-EXP430FR2433)。

我通过连接 eZ-FET 调试探针的 USB 端口检查了5V 电压。
LED102 (在演示板上)亮起黄色。
但是、不会在电路板上的任何位置检查3.3V。

(我认为... 为 eZ-FET USB 供电并将此电源轨电压设置为3.3V、以实现 eZ-FET 运行。)

此外、我还使用了 TI 主页上提供的闪烁 LED 示例。 工具是用于 MSP430的 iar7.2。
IAR 工具看起来像是电路板在调试。(附图)

我出了什么问题? 使用3.3V 时应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haeun、

    感谢您的发帖、我将为您研究这个问题。

    我不确定我是否完全理解您的要求、您是否想使用3.3V 电压为 LED 供电、而是获得5V 电压?

    祝你一切顺利、

    Colin Adema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想使用3.3V。  因为我认为 MCU 需要3.3V 电压。

    我认为...

    您感到困惑的原因是

    我询问了如何打开标题中的 LED。 但是、我说过我检查了主文本中的黄色 LED 指示灯。

    总而言之、

    调试探针上检查的黄色 LED。(用户指南的名称:LED102)

    我想打开另一个带 MCU 的红色 LED。 (用户指南名称:LED1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、MCU 使用3.3V、因此您应该在 LED1上看到3.3V。 如果未看到 LED1亮起、则在第63行之后添加以下代码行:

    PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;

    该代码行所做的是禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式。 这将允许您打开和关闭 LED。

    祝你一切顺利、

    Colin Adema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在第71行写入了 PMM_unlockLPM5()。

    但是、3.3V 不是输出。 而不闪烁 LED1。

    此代码由 TI 提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您尝试从哪个板上的接头测量3.3V 电压? 您是否在那里获得了0V?  

    此外、在尝试使 LED1闪烁时、请仔细检查是否存在桥接接头 J10。

    您是否有任何额外的 MSP430FR2433 LaunchPad 来测试代码?

    祝你一切顺利、

    Colin Adema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用示波器测量了所有3.3电路板。 (J101、J1、J5)

    在引脚上只测量了非常小的电压。

    正确测量5V、因此0v 也正确。

    我连接了 J10并进行了实验。

    我只有一个 MSP430FR2433 Launchpad。

    当 LED1连接到5V 时、LED1导通。

    所以我不知道 LED 为什么不闪烁。我将 USB 连接到电路板、并用提供的代码对其进行了调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在3.3V 引脚上获得多小的电压? LaunchPad 本身可能存在无法提供3.3V 电压的问题。

    您是否有类似的 launchpad、您可以在上面运行相同或相似的代码?

    祝你一切顺利、

    Colin Adema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电压小于1V。  可能是0.5V?

    “LaunchPad 本身可能存在无法提供3.3V 电压的问题。”

    这是否意味着我的电路板有问题?

    是的。 我有自己的使用 msp430fr2433的粘附板。

    HAEUN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、LaunchPad 可能存在问题。 我已经使用我自己的 MSP-EXP430FR2433 Launchpad 运行了几个测试、包括运行相同的代码。 我还通过移除 J101上的3.3V 跳线进行了测试、以了解通过降低 Launchpad 上的5V 电压、我仍能在3.3V 引脚上获得什么、我测量结果接近2.5V。

    如果可以、请在第二个 MSP430FR2433或类似的 Launchpad 上运行相同的代码、看看您是否可以获得3.3V 电压。

    祝你一切顺利、

    Colin Adema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将5V 桥接至 MCU 的输入、则可能会损坏引脚。 在使用5V 电压测试 LED 之前、您是否断开了它的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是什么? 是否已解决?

    祝你一切顺利、

    Colin Adema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有解决。

    现在、我检查了3.3V 引脚上2.8V 的电压流动情况。

    但是、LED1不闪烁、3.3V 在 P3.1、P1.5上流动。

    下图是我的项目。

    我不知道解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您在某些 GPIO 引脚上获得3.3V 电压、但并非所有引脚都获得3.3V 电压?

    您是否尝试在您提到的另一个 MSP430FR2433板上运行代码?

    祝你一切顺利、

    Colin Adema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我一直在运行代码。

    但是、LED1没有闪烁。

    所以、我放弃了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以提供更多帮助来帮助您解决问题。 如果您遇到电源问题、很可能您的 LaunchPad 会以某种方式损坏。 我建议您查看一下同一芯片或同一芯片系列中的另一个 LaunchPad

    祝你一切顺利、

    Colin Adema