This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:需要扩展闪存

Guru**** 2867110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/786963/msp430f5438a-need-to-extend-the-flash-memory

器件型号:MSP430F5438A

您好!

我正在使用 MSP430F5438A 控制器。

我完全利用了256k 闪存。 是否有任何方法可以扩展存储器或更改存储器段区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有三种方法。

    1.优化 code.e2e.ti.com/.../1641.MSP430-Optimizing-C-Compiler-User-Guide.pdf

    2.使用您尚未使用的其他区域。(BSL 和信息存储器)但我不建议您这样做。

    3.添加外部闪存或 EEPROM。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答

    我需要知道如果我使用 BSL 和信息存储器会发生什么问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信息存储器和 BSL 闪存段与任何其他闪存段相同。 信息存储器不用于5xx/6xx 闪存系列、应首先解锁段 A 以进行写入。 在 BSL 中存储了 UART BSL、可用于批量擦除/解锁 JTAG 锁定器件。 如果不需要 BSL、此空间可用于应用、BSL 应首先解锁以进行读取/写入。 在改变 BSL 的情况下、请注意保持 BSL JMP 表 JTAG 熔丝值不变(被擦除至0FFFFh)。