This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:I2C 和 SMBus 总线问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, MSP430F5172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/787291/msp430f5172-question-for-i2c-and-smbus-bus

器件型号:MSP430F5172
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好!

我的光传感器(I2C)和 BQ40Z50 (SMBus)之间的硬件连接有问题。由于 我 在 MSP430F5172上使用 P1.4/P1.5两线制接口,因此 MSP470用作 I2C 主机控制总线来访问两个器件(光传感器(I2C)和监测计 IC BQ27742 (I2C)器件), 最近、我决定 将 BQ27742更改为即将推出的 UL 标准62368、但 BQ40Z50不支持 I2C (SMBus)。
MSP430能否与同一 I2C (P1.4/P1.5)上的光传感器(I2C)和 BQ40Z50 (SMBus)共存?

此致

Felix Weng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    SMBus 可在 MSP430中使用 I2C 实现。 因此 MSP430可以与同一 I2C (P1.4/P1.5)上的光传感器(I2C)和 BQ40Z50 (SMBus)共存。 请在以下链接中下载 MSP430 SMBus 库和文档。
    www.ti.com/.../MSP430-SMBUS

    B.R
    冬季