This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:在下电上电后 FRAM 被擦除

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/814905/msp430fr5964-fram-erased-after-power-cycle

器件型号:MSP430FR5964

除信息存储器外的所有主 FRAM 在器件上电后均会被擦除。 我们已尝试完全禁用 BSL、但很不幸。 上电时、如果在主3.3V 电源轨启动时复位保持低电平、则内存保持不变。 电源轨的示波器测量看起来很干净。 我能够在两个电路板上重现故障、并认为这可能与 MSP 进入奇怪的电源状态有关。 我们有非板载输入、这些输入未与 MSP 连接到同一电源轨。 如果在 P3.6保持高电平时对 MSP 进行下电上电、则会擦除存储器、如果 P3.7保持高电平则不会发生同样的情况。 我们能够对 MSP 进行重新编程并恢复正常功能。 我无法理解电源定序如何擦除 NVM。 如果有任何帮助或需要进一步测试的东西、我们将不胜感激。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您评论以下内容吗?

    1. 如何禁用 BSL?
    2. 在2个电路板上擦除 MSP。 总共测试了多少个电路板?
    3. MSP 会异常擦除、具体取决于 P3.6是否保持高电平?

    感谢您提供高级信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 如何禁用 BSL?
      1. 将0x5555放入两个 BSL 签名字中。
    2. 在2个电路板上擦除 MSP。 总共测试了多少个电路板?
      1. 一个电路板用于初始启动。 已更换 MSP、问题仍然存在、因此我想验证是否可以在第二块电路板上重现故障。 这仍处于早期设计周期、尚未投入生产。
    3. MSP 会异常擦除、具体取决于 P3.6是否保持高电平?
      1. 最初是肯定的、但问题似乎随着时间的推移而降低芯片质量、并且将在正常电源周期后出现、所有外部输入在断电之前被拉至低电平。 在上电时按住复位可防止此问题。

    提前感谢您的帮助!

    Cassie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Cassie

    感谢您的信息! 现在、我不知道"电源定序如何擦除 NVM "

    我想与您一起查看有关本案例的更多详细信息。

    • 您能否在电源序列上提供 Vcc、Reset、P3.6和 P3.7上的波形?
    • 请提供 MSP430FR5964的原理图
    • 请描述如何观察除信息内存被擦除之外的所有主 FRAM。 "已重新命名"这里是"全部0xFF"?

    提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Cassie

    您能否详细解释一下"我们具有非板载输入、这些输入与 MSP 未连接到同一电源轨"?

    提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Cassie

    我们根据该主题在 FR5964 LP 上尝试启动过程、但无法重现此问题。 我想这一问题已经在你们的一方得到解决。 我今天结束这个主题。 如果未解决、请重新打开此主题或发布新主题。 谢谢!