This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:在规格#39;d 温度范围内的稳定性

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/784817/msp430fr2355-stability-over-spec-d-temp-range

器件型号:MSP430FR2355

您好!

是否有关于器件 SAC-L3、OA、ADC 和 DAC 部分在其额定工作温度范围内的稳定性的任何信息?

我们非常希望在这方面提供任何帮助或指导

谢谢

CALLEX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Calex、

    您尝试达到的温度范围是多少?

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请求者将添加 Rang 规范

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我们强烈建议用户不要超过列出的工作温度范围-或产品数据表中列出的任何其他指定范围。 因此、我们无法保证器件的特定器件如何在这些范围之外工作。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    它们是否是2355的增强型产品或高可靠性版本、符合标准规格?

    非常感谢

    CALLEX
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CALLEX、

    MSP430FR2355已 具有扩展的温度范围、工作温度可高达105°C。

     您在寻找什么详细规格?

    Chris