This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:MSP430F149模数转换器问题

Guru**** 2527070 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/786211/msp430f149-msp430f149-a-d-convertor-problem

器件型号:MSP430F149

您好!

我将 MSP430F149与相同的固件一起使用多年、直到现在一切都正常。 上一次交付的 MCU 有效、但其 A/D 转换器显示的结果低于测量电压的实际值。 所有新 MCU 的差异都相同、实际电压比实际电压低150mV。 作为基准使用内部电压基准。

是否有人知道问题可能出在哪里? MCU MSP430F149的结构是否有任何变化? 固件、PCB、一切都是相同的、只有 A/D 测量的电压精度较低。

提前非常感谢您的帮助/想法

此致、

Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    我不知道 MSP430F149最近有什么变化。 这是我们最长的运输设备之一、可能接近20年。

    您发现问题的器件数量是多少? 您之前是否有任何器件需要在电路板上进行相同工作的比较交换?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    当我使用新版本的任何 MCU (IC 正文上的标记为:4CAPC1WG4、M430F149、REV S)时、所有 MCU 都会给出相同的错误 A/D 转换结果。 当我放置在同一个"旧"版本的电路板 MCU 上(正文上的完整标记为:7AE18ETG4、M430F149、REV N)时、A/D 转换结果是正确的。 当然、在所有 MCU 中都运行相同的固件。

    是否有任何想法、两个修订版本之间有什么不同?

    提前非常感谢您的想法

    此致、

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    从设计的角度来看、Rev S 和 Rev N 完全相同。 我们必须对小的采购或制造变化进行修订、但这不会改变器件。

    您将什么电压基准用于 ADC?

    您是否有此设计的 ADC 校准例程?

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    我使用内部基准电压2.5V。

    你关于内部校准的通知带来了解决办法-我在例行程序中的小错误:-(我检查了几次,但没有看到。 在你注意到之后,我说:“一定会有错误”,我真的发现了。

    非常感谢您的支持

    此致、

    Jiri