请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-TS430PZ100C 主题中讨论的其他器件:MSP430F5359、 MSP-FET
我们正在尝试使用示例 TI 代码与 MSP430F5359一起运行目标板。 当 FET 调试器被连接时、此器件被识别但是代码不运行(板载 LED 闪烁)手表晶振不会出现振荡并且 VCC 被下拉至2V (从3.3) VCC 跳线被设定为 ext (由 JTAG 供电)。 当 FET 未连接时、电路板测量从 VCC 到 GND 的高阻抗。
我们已经尝试过不同的调试器 FET 和不同的 MSP、但结果是相同的。
我们应该寻找什么?
谢谢你。
Paul