This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2310:1kHz 脉冲流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2310, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/783962/msp430fr2310-1khz-pulse-stream

器件型号:MSP430FR2310

您好!  

对于 MSP430FR2310、您能否确认我们可以运行从其中一个 GPIO 引脚到 LPM3 (待机功耗模式、低功耗模式3)中 Timer_B3的高达1kHz 的脉冲流?
从数据表中可以看出、如果可以、在这种模式下、电流消耗将以几个微安为单位- 这是正确的吗?

您是否有一个好的功耗计算器、我们可以使用该计算器来检查我们是否可以通过 MSP 器件满足我们的功率预算? 大多数时候、假设我们可以在该模式下有效地对脉冲进行计数、它将处于 LPM3模式。 它还将是 I2C 从设备、并定期对两个 ADC 输入进行采样。  

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    您可以在 LPM3模式下使用 Timer_B 输出1kHz PWM。 请在此处找到外设示例:

    我将向您介绍 用于 MSP430和 MSP432微控制器的 EnergyTraceTm技术,这是一种基于电能的代码分析工具,用于测量和显示应用的电能系统配置,并帮助优化应用以实现超低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    我想问相反的问题-接收到一个1kHz 脉冲流进入 TimerB、累加、并使处理器以标准间隔唤醒以记录累加的值。 您引导我看了外设示例、其中也有一个与我要查找的示例类似的示例: http://dev.ti.com/tirex/#/Device/MSP430FR2310/?link=Software%2FMSP430Ware%2FDevices%2FMSP430FR2310%2FPeripheral%20Examples%2FRegister%20Level%2Fmsp430fr231x_tb0_22.c

    您是否知道在没有内部时钟的情况下使用外部脉冲输入时可支持的带宽?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    Timer_B 的输入时钟频率为最大值所需的16MHz。 您可以在器件数据表中找到该参数。