This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:Uniflash 访问错误

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/813834/msp430fr2355-uniflash-access-error

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

各位专家:

我们使用 IAR EW430和  MSP-FETU430IF 的 FR2355开发系统。 现在、我们尝试通过 Uniflash 对固件进行编程、但 Uniflash 无法识别 FR2355板。 版本为5.0。 因此、我们手动找到器件名称 FR2355并尝试对固件进行编程、然后 Uniflash 会显示错误消息"sawn unknown"。

首先,我们要确认以下设备管理器窗口是否正确。

我想知道是否需要"VCP"。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    我认为看到 VCP 虚拟通信端口是一个好迹象。  如果我记得正确的话、器件管理器中通常有另一个实例实际用于调试。  因此、在器件管理器中、我猜问题是在 UIF 和目标板之间。   

    当编程器和器件成功连接时、Uniflash 应具有自动检测功能。  我假设这不起作用。  是这样吗?   

    您能否尝试使用 UIF 编程器对不同的电路板/EVM 进行编程、以测试 Uniflash 和 UIF 是否按预期工作?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    Windows PC 不安装 CCS。 这很重要吗?

    我们仅安装了 Uniflash 和 MSP 调试堆栈。

    http://www.ti.com/tool/MSPDS

    我们是否需要任何其他软件?

    此致、

    Uchikoshi