This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/MSP430G2553:是否有任何人具有 MSP430G2ET 和 Linux mspdebug 经验

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC1100, MSP-EXP430G2ET, MSPDS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815137/linux-msp430g2553-does-anyone-has-experience-with-msp430g2et-and-linux-mspdebug

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:CC2500CC1100MSP-EXP430G2ETMSPDS

工具/软件:Linux

我想购买 MSP430G2ET 电路板、但我想在 Linux 上使用 MSP430G2ET 与 MSP-430gcc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    MSP430G2ET Launchpad 在 Linux 中可以正常运行 MSPspdebug。  以下是使用此设置的用户线程: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/724964?Linux-MSP-EXP430G2-Launchpad-is-not-detecting-in-Ubuntu 

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JD、

    我不确定这是否正常工作;因为 ET 板具有新的调试芯片。 尽管旧的 G2版本确实可以在 Linux 中使用 CCS、这在我的电脑上很适合 Debian、但我想将其与 Raspberry 配合使用、只能在 MSPdebug 运行的情况下使用。

    如果您有设置方面的经验、最好分享一下。 G2具有"mspdebug RF2500"、但此设置肯定不适用于 ET 卡。 我想测试使用 ET 卡运行的 CC2500/CC1100无线电、因此除了 G2外、我还需要另一张卡、但我担心 Raspberry mspdebug 的兼容性问题。

    此致、

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    老实说、我对 MSPDebug 不太熟悉、因为它是一个开源项目。    

    正确、最新的 MSP-EXP430G2ET 使用新的调试接口。  这种新调试接口称为 eZ-FET、有时也称为 EZ 调试器。  

    MSPDS 是支持这些板载 eZ-FET 的另一种可能选项。  

    也许与 Raspberry PI 合作的社区中的某个人可能会对此有所补充。   

    谢谢、祝你好运。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JD、

    我也尝试在 Raspbian 和 Debian 上编译 MSPDS。 基本上、第一步是编译错误。

    您是否愿意使用可能运行的 UIF 开关(即 eZFET)来测试 mspdebug。

    Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    很抱歉对第一次的体验如此消极。 遵循文档(自述文件)等 我能够编译并运行 MSPDS。

    再次感谢、抱歉!

    Laszlo