This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:使用 TM12864H6CCGWA 图形 LCD 的流量计

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/786120/msp430fr6047-flow-meter-using-tm12864h6ccgwa-graphical-lcd

器件型号:MSP430FR6047

您好,

 我使用 msp430fr6047微控制  器进行流量测量、因此我必须连接图形 LCD 以显示流速测量、但我不知道如何将 TM12864H6CCGWA 此 LCD 与我的 mp430fr6047微控制器连接。

因此、请指导我如何通过多 种不同的方式将此 LCD 连接到我的控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushal、

    这实际上并不是一个与 MSP430相关的问题、而是处理所选 LCD 的内置驱动器、这是一个 ST 器件。 但是、从 LCD 数据表的快速看、似乎有三个选项:I2C、3线 SPI 或8位并行接口。

    请在 LCD 数据表中查找更多详细信息。

    您可以从我们的图形库开始、该库可在 CCS Resource Explorer 库中找到相关文档。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您提供有关图形 LCD 的信息、因此我可以浏览该数据表及其界面。

    此致、

    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushal、
    不用客气。

    此致
    Peter