This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLASH:如何防止"从命令行界面运行目标在程序加载/闪存操作&quot 之后?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/785628/ccs-uniflash-how-prevent-run-target-after-program-load-flash-operation-from-command-line-interface

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: MSP430G2955

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 UniFlash 4.6.0将软件加载到 MSP430G2955。 我不需要  "在程序加载/闪存操作后运行目标"。 在 GUI 上、我可以手动取消选中该复选框、但在生成独立命令行包时、该选项不包含在会话设置中。

从命令行运行 dslite.bat 时应指定什么选项、以防止软件在刷写后立即运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    不幸的是、这是我们无法从 UniFLASH 防止的。 执行闪存操作后、系统将"退出"。 因此、在闪存活动完成后、目标将始终从代码执行开始。

    此致
    Peter