This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP-EXP430G2ET:MSP-EXP430G2ET

Guru**** 2557550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/812756/compiler-msp-exp430g2et-msp-exp430g2et

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件: ADS1118

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们尝试将 430BOOST-ADS1118连接 到 MSP-EXP430G2ET。 我们已更改 MSP430板上的 XXX2533器件以及 430BOOST-ADS1118 套件中提供的器件。 一切都正常、我们可以在 430BOOST-ADS1118 板的屏幕上看到温度。

我们有两个问题?  

问题1. 我是否有任何方法可以获得我在文件上使用热电偶时看到的温度。 我是否可以使用 CCS 或任何软件来点击430Boost-MSP-EXP 组合堆叠双板以将数据保存到文件中。 我正在尝试进行一些测量,这些测量也需要校准,温度处于高范围(200 +摄氏度)。 因此,我试图将数据脱线,以免被火焰烧毁。  

问题2. 我是否可以通过任何方式使用更高的温度阈值对“新”部件(XXX2533)进行编程,CCS 上的编程器不允许我这样做。  

我已经尝试过 CCS 5.3和最新的9.1、很抱歉、但我无法对该器件进行编程。

请提供一些建议、这将是极好的

谢谢

Sudipta Sen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sudipta、

    您能否通过编程更高的温度阈值来解释您在第二个问题中的含义?  您是否讨论过修改演示示示例?  

    对于#1、我将要看一下演示、看看它是否具有内置的 UART 功能、用于将温度读出到您的 PC。 我明天会回来。

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JD

    是的、先生、  

    我正在尝试修改开发板以使其在更高的阈值下运行,我知道这是可能的,但我无法使用 CCS 或任何其他软件进行编程 。  

    如果可以、请提供帮助  

    我们将不胜感激

    感谢您查看项目#2。 我们希望明天能收到您的回复  

    此致、祝你一切顺利

    Sudipta Sen

    +1 972 822 0882

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudipta、

    很抱歉耽误你的时间。  让我们首先讨论电路板的编程方面。  您是否正在使用 MSP-exp430g2et launcpad?  您应该能够通过板载 USB 连接进行连接并使用内置的 EZ FET 编程器。  您应该能够立即插入 Launchpad 并下载和调试。  这里有示例项目、您也可以使用 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALFfIDtjUH-HwRytz.WJPQ__IOGqZri__LATEST 对此进行测试  

    对于较高的温度测量、我有2个问题。   

    1.热敏电阻是否远离这些 EVM?  这些 EVM 设计用于室温环境、不会达到极高的温度。   

    2.要使用热敏电阻支持更高的温度范围、您必须编辑430BOOST-ADS1118中的示例。  USR 文件夹中的 ADS11118.c 将 ADC 测量值转换为温度。  如果您使用的热敏电阻具有差分电压至温度系数、则需要对此进行调节/调优。   

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD 先生:

    大家好、感谢您的回答。 延迟没有问题。 我们是研发人员、我们知道您是一个非常繁忙的人。

    要回答您的问题:  

    1.是的、我们使用的是 MSP-EXP430G2ET Launchpad、因为这是我们连接到 ADS-1118板的板。

    2.我们将其连接到 USB 连接,但无法使 EZ FET 编程器工作? P.S. 我们找不到任何方法可以访问 EZ FET 编程器。 您能告诉我们如何访问 该软件吗? CCS 在这里不是一个帮助!! :-)

    3.下载和调试.. 太棒了 谢谢。 但是,您能告诉我们从哪里下载吗?

    热敏电阻距离很远。 ADS 器件的温度为20°C、我将其保持在稳定的"较低"温度

    5.要编辑 ADS1118.c,我从哪里获得文件? 编辑后,我在哪里编译新文件? CCS ( Code Composer Studio )是我唯一的出路吗?  

    我只需要将从 TC (热电偶)获得的值转储到文件中,这样不会太困难?

    请提供帮助

    此致

    Sudipta Sen

    +1 972 822 0882

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sudipta、

    感谢患者。  我将在下周出差、因此我的未来回答很遗憾也会延迟。   

    根据您的问题、您可能需要查找嵌入式软件开发人员来帮助您解决问题。  要完成您尝试执行的操作、您必须修改和开发固件、以便进行温度测量并通过 COM 端口将其发送回您的 PC。  

    Code Composer Studio 是您大多数问题的答案。  建议使用此开发工具来修改、下载、连接和调试 MSP430固件。  您需要修改的示例固件的源代码位于 430BOOST-ADS1118页面上、网址 为:http://www.ti.com/tool/430BOOST-ADS1118#software 

    查看 Booster Pack 用户指南、可以看到它在第6.3节中已经有用于添加 UART 功能的软件挂钩。  同样、这将需要修改固件: http://www.ti.com/lit/ug/sbau207a/sbau207a.pdf 

    如果您想自己执行此操作、我建议您浏览一些 MSP430专题讨论会系列。  下面将向您介绍安装步骤、并介绍使用 Code Composer Studio 和 LaunchPad 的功能: https://training.ti.com/msp430-workshop-series 

    谢谢、

    JD