This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:睡眠期间的 USCI 模块

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/785223/msp430g2553-usci-module-during-sleep

器件型号:MSP430G2553

大家好。  

我们遇到了睡眠电流过高的问题、因为当器件处于睡眠 状态时、UCA0RXD 引脚仍连接到 USCI - USCI 已禁用。

我们已通过更改端口设置以将引脚连接到 P1DIR 来解决该问题。 (输出低电平)。   

然而、我们对禁用 USCI 时引脚实际连接到什么感到好奇-也就是说、实际的晶体管逻辑是什么?

有人知道该结构的任何详细信息吗?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:   您能否在设置 P1DIR 之前和设置 P1DIR 之后检查端口选择寄存器 P1SEL 和 P1SEL2。 我认为它与 端口功能选择"通用 I/O "和"主模块功能"有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢您的快速响应。 我们已通过将 P1SEL 和 P1SEL2寄存器设置为正确的端口功能来解决该问题。   但是、有人知道 USCI 模块的实际硬件吗?

    例如、当端口功能设置为 USCI 模块时、  

    - 引脚随后是否连接到上拉或下拉电阻器?

    - 电容是多少?

    - 它是否连接到内部 ESD 二极管?

    我将亲自尝试和测量这些东西、但我只是想知道是否有人对内部硬件有任何确切的了解。

    等等

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris
    这是对 USCI 模块 I/O 的反馈:
    -引脚随后是否连接到上拉或下拉电阻器?
    根据 DS: www.ti.com/.../msp430g2553.pdf 第42页、上拉电阻器或下拉电阻器取决于 P1OUT.1的值。
    根据 UG: www.ti.com/.../slau144j.pdf 第333页、数字 I/O 寄存器表;
    P1OUT 的初始值不确定。 用户可以在开始时设置 P1OUT 的值、以根据需要确定上拉或下拉电阻器。

    -电容是多少?
    根据 DS:www.ti.com/.../msp430g2553.pdf 第24页
    作为一个基准、输入电容值为5pF。

    -它是否连接到内部 ESD 二极管?
    I/O 焊盘中有内部 ESD 单元。