This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:LFXT 故障

Guru**** 2814045 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/783025/msp430g2755-lfxt-faults

器件型号:MSP430G2755

您好 MSP430团队。

使用 MSP430G2755、我将面临看起来是 LFXT 故障的情况。

大约0.1%的器件不工作、我的猜测是由于 XOSC5勘误表。

这里的变通办法的命令是什么?

该器件似乎根本不起作用、因此我的最佳猜测是 LFXT 不起作用、器件由于32kHz Krystal 故障而停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    您能帮助分享有关故障的更多详细信息或行为吗? 您看到的现象是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编程后器件无法启动、我希望这是因为切换到停止运行的32kHz 晶体。 无法对器件进行重新编程、并且在使用 JTAG 时没有接触。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试以下步骤来解决这些故障器件、它们有助于找出原因、
    (1)使用 JTAG 调试这些器件、并检查它们是否真的在故障检查环路中处于停滞状态;
    如果是、
    检查焊接并观察 XIN 或 XOUT 引脚上的振荡波形(您可以与我分享波形振幅和频率)
    如果否、
    运行代码以检查其停止位置并分析代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    我没有看到上次回复的任何反馈、因此我认为您的问题已经解决;您可以在将来随时分享您的问题、现在我暂时关闭了此主题。