请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 主题中讨论的其他器件:DRV8711、 MSP430G2553、
您好!
您能否建议如何驱动 DRV8711 STEP 引脚?
DRV8711用于步进电机。 其输入为 STEP/DIR 类型。
MSP432需要在指定周期内提供指定数量的正脉冲。
示例代码 slvc575a.zip (对于 MSP430G2553 )似乎是完全或部分 CPU 操作。
(在[utivity.c Ln391]中找到了软件计时器)
对于(i = 0;i < 1000;i++){_delay_cycles (1000);}
如果您有节省 MSP432E401Y CPU 负载的想法或示例代码、请告诉我。
我的想法是、PWM 和 GPTM 的组合。 PWM 重复步进脉冲、GPTM 对脉冲数进行计数。
我们非常赞赏低 CPU 负载的解决方案。