This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:Spy-by-Wire

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815007/msp430fr2355-spy-by-wire

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尝试使用 LaunchPad 对新设计进行编程、该设计已设置为通过 Spy-by-Wire 进行编程。  四条线、3.3V、GND、TCLK 和 DIO。  遵循 Spy-by-Wire 复位的所有建议。  47k 上拉电阻器和1nF 电容器。  电阻器和电容器位于编程连接器旁边、编程连接器位于 MSP430FR2355嵌入式控制器附近。  使用 UniFlash 进行编程。  问题是 UniFlash 有时会识别目标器件、但大多数情况下不会识别目标器件。  通过 LaunchPad 板为目标器件供电时、3.3V 看起来正常。  从 Launchpad 到目标器件的导线长度仅约为4英寸。  已检查从连接器到 MSP430的连接、它们正常。  是否有人知道发生了什么。  使用了多个不同的 Launchpad 且存在相同的问题。  在较旧的设计(不同的 MSP430)上使用了这些 LaunchPad、但使用相同的电阻器电容器值、在较旧的设计上效果良好。  如果有任何建议或建议解决这一问题,将不胜感激。  尝试启动一些原型并运行演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    听起来好像您正在正确执行所有操作。

    尝试以下两种方法:

    • 使用单独的工作台电源+3.3V 为您的目标供电
    • 如果您有 Code Composer Studio、请尝试在 IDE 内进行构建和编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。