This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6724A:KNX 家庭自动化应用程序丢失物理地址

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/814731/msp430f6724a-physical-address-lost-with-knx-home-automation-applications

器件型号:MSP430F6724A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6724

您好!

多年来、我们一直在使用 MSP430F6724 Rev.A、用于采用 KNX 标准的家庭自动化应用。

在过去几个月中、一些客户抱怨配备此类处理器的设备丢失了先前配置的物理地址。 基本而言、物理地址是在安装阶段配置的、是本地网络中唯一的设备标识符。 出于某种原因、某些配置的器件会丢失物理地址并返回默认出厂地址。

您是否知道此处理器存在任何类似问题?

谢谢、

此致、

Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    遗憾的是、我认为我们需要在系统级别获得更详细的信息。   

    该地址存储在存储器中的什么位置? 您是否知道导致此复位的原因? (器件复位? 内存损坏/擦除? 正在触发软件功能?  也许看狗超时?)  

    我不知道 MSP430F6xx MCU 本身有任何问题、这些 MCU 已发货多年、未发生任何变化。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    您是否能够找出复位的原因?  现在关闭此主题。  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们仍在调查此问题、但此问题的原因似乎是配置器件的应用程序。

    谢谢、

    Giovanni