器件型号:MSP432P4111
您好!
我打开此主题、是因为我在另一个主题(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/814349/3014097#3014097)中错误地单击了"这解决了我的问题"。 遗憾的是、此论坛不要求确认操作或允许撤消操作。
我的问题:我一直在尝试通过 JTAG (10引脚)连接器使用 Launchpad 作为调试器来调试定制的 MSP432P4111板。 当我在 CCS 中运行调试器时、我一直面临以下消息:"Error connecting to the target:(error -261 @ 0x0) Invalid Response was received from the XDS110。 (仿真包8.1.0.00012)"。 我已查看该页面:
但我 没有找到该特定错误代码的答案。 有人可以帮助我吗?
在另一个主题 中、Seong Kim (来自 TI)问我:
Otavio、
1) 1)您是否能够使用 LaunchPad 调试器连接到另一个 LaunchPad /对其进行编程、从而确认问题不在 LaunchPad 侧?
2) 2)您的 TCK 引脚上是否有下拉电阻器? 这是 ARM 的一个准则、就是在这里有一个 PD、这样它在加电时不会创建一个假 TCK 脉冲。
BR、
成
1) 1)我可以确认问题与我的 LaunchPad 调试器无关、因为我可以使用它对同一电路板上的 MSP432进行自编程。
2) 2)否、我在 TCK 引脚上没有下拉电阻器。 我有一个上拉电阻器、如下文所述、如 slaa848 [p.19]中所建议
SLA848
自己的板调试器接口
这是一个非常令人烦恼的问题。 我意识到,本论坛报告了大量类似问题,但没有人解决我的问题。 感谢您的帮助。
Otavio