This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6749A:如何配置"安全设备"何时使用 MSP-Gang.dll?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815521/msp430f6749a-how-to-config-secure-device-when-use-msp-gang-dll

器件型号:MSP430F6749A
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

大家好、

我的客户正在使用 MSP-GANG 和 MSP-GAN.dll。 他们希望在 使用 MSP-Gang.dll 时配置“安全设备”。

遗憾  的是、我们找不到用户在 MSP-Gang.dll 中配置"安全设备"的界面。

我刚才找到 了#define SECURE_DEV_EN           MSP-GANG.h 中的0xA9

BR、

Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    我相信 Secure_Task_Bit 将完成客户尝试执行的操作。  我将与工具团队再次核实这一点。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    在配置中、CFG_BLOWFUSE 设置使能、并且 MCU 将在自动编程结束时也通过 DLL 进行保护。  

      MSPGANG_SetConfig (CFG_BLOWFUSE,1);

    此致、
    Gregory Czajkowski
    gregory@elprotronic.com