This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:与 ADS1158进行 TI-RTOS SPI 通信

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/814695/ccs-msp432p401r-ti-rtos-spi-communication-with-ads1158

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:ADS1158

工具/软件:Code Composer Studio

是否有 MSP432和 ADS1158的任何示例程序(TI-RTOS、CCS 编译器)?

或 MSP432的任何示例 SPI 程序? (非 SPilosopback、spimaster、spislave)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      ADS1158没有具体示例。  正如您在 TIDrivers 中所指出 的、有一些 spilopback、spimaster 和 spislave 示例。  我建议从您的开发所需的 spimaster 代码开始。  请注意、芯片选择被定义为 GPIO 的一部分、并且这个示例有一个特定的电源策略。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    现在、我可以通过 SPI 进行通信。 我必须控制 CS GPIO 引脚。

    我很好奇、为什么在配置中设置 STE 引脚? STE 引脚的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STE 引脚具有非常具体的功能。  从机发送使能并不是一个很常见的实现方式、但是可以在 这里找到描述、见938页。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我误解了 STE 的含义。

    非常感谢。