This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:如何将 MSP430与 WiFi 模块连接以连接2台 PC?

Guru**** 2513055 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/785203/msp-exp430g2et-how-to-interface-msp430-with-wifi-module-to-connect-2-pcs

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3120CC3100SDK

您好!

我在一台 PC 上有一个作为文本文件的输入。 我想使用 MSP430和 WiFi 模块(ESP8266和 CC3100 Booster Pack)传输此数据、并在其他 PC 中接收。

如何连接这些组件并显示输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将尝试分解您的问题并尽可能提供帮助。 首先、您需要确定硬件要求。 您可以将 MSP430与 CC3100 BoosterPack 配合使用、但需要将主机驱动程序移植到 MSP 器件。 我建议从 MSP432和 CC3120 BoosterPack 开始、并使用已为您完成所有这些工作的 SimpleLink Wi-Fi 插件(dev.ti.com/.../)

    这样、您就不需要 ESP8266器件。 接下来、您可以使用网络终端示例刷写其中的两个设置、并使用 UART 命令将它们连接到同一 AP。 然后使用 UDP 发送命令、从器件来回发送数据。

    您现在必须找到一种向设备提供文本文件的方法。 我建议通过 UART、但这是您必须自行实现和创建的内容。

    如果您的开发遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案。

    但我已经在使用 MSP430和 CC3100、因此我想自行继续使用它们。

    我以前既不在 MSP430上也不在 CC3100上公开。 但是、由于我已经有了它们、我希望继续使用它们。

    如果您能向我解释如何将主机驱动程序移植到 MSP 器件、那将会很好。

    是否就像在我们使用 MSP430 Launchpad 的系统中安装驱动程序一样?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开始的最佳方法是从 CC3100SDK 导入平台示例。 遗憾的是、仅为 MSP430FR55X9移植平台示例。 但是、您可以从这些示例开始、并进行更改以适用于您的 MSP430G2。 您可能有一个块是 MSP430上的内存量。 如果我正确理解数据表、存储器最多的 G2型号具有16kB 的闪存和512字节的 RAM。 我们的主机驱动程序需要至少8kB 的存储器。 如果您使用的是具有最大内存的内存、则会丢失一半、这正是我们的主机驱动程序造成的。 这不会给您的应用留下太多的影响。 由于内存限制、我不建议使用 MSP430G2。 即使您确实成功移植了它、您的应用程序也将非常有限。

    CC3100 SDK: www.ti.com/.../CC3100SDK
    CC3100主机接口: processors.wiki.ti.com/.../CC3100_Host_Interface
    CC3100产品说明书: www.ti.com/.../cc3100.pdf
    MSP430G2数据表: www.ti.com/.../slas735j.pdf

    Jesu