This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:将 TIDM-SERVER-PWR-MON 与 GUI 通信时出现问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SERVER-PWR-MON

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/814294/msp430i2040-problem-to-communicate-tidm-server-pwr-mon-with-gui

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件:TIDM-SERVER-PWR-MON

我在将直流测量板与 GUI 进行通信时遇到问题、我之前已经完成了、但突然电路板不再进行通信。  

J5跳线已经处于水平位置、但当我启动 GUI 时、COM 灯保持红色、不再发生变化。 xml 文件已更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    您是否在谈论"校准器"工具?  Comm 端口是否可能已更改、并且需要再次更改 xml 文件?   

    我将回顾 TI 参考设计 TIDM-SERVER-PWR-MON 的附录 B-EVM 操作中的步骤。  您可以在以下位置找到它: http://www.ti.com/lit/ug/tidu454a/tidu454a.pdf 

    请告诉我、您是否能够使它以这种方式工作。  

    谢谢、

    JD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JD COM 没有改变,它仍然是 COM 8,每次我尝试运行 calibrator.exe 它都不起作用,apendice B 对我不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    很抱歉耽误你的时间。  我在这里看到了您的另一篇文章: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/815239 

    您是否能够让它连接?   

    谢谢、

    JD