This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641A:

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-ISO, MSP430F67641A, EVM430-F6736, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/814287/msp430f67641a

器件型号:MSP430F67641A
主题中讨论的其他器件:MSP-ISOEVM430-F6736MSP-FET

主席先生,

我们使用的是具有 ADM51仿真器的71M6533-IGT。

由于一些连接问题、仿真器被烧坏了。现在修复它们似乎很困难。此外、71M6533本身也变得过时了、而且它们正在改变芯片中的微控制器、而不是早期的8051内核。

作为定制设计应用、我想检查是否可以迁移到我们非常熟悉的 TI。我们在许多应用中使用 MSP430 FR 系列。

因此,我将考虑使用 TI 的能量计量设备。

我想知道以下几点:

1.  71M6533的精度和可重复性非常好。TI 能量计 IC 是否与此相匹配。

2。  71M6533具有良好的 WDT 功能、其中有一个外部引脚用于在仿真/融合代码后启用 WDT。

   但在 MSP 430应用中、我们使用外部看门狗、因为我们觉得在 MSP430中使用看门狗缺少   与71M6533看门狗一起使用的功能。 它在71M6533中看起来是一 款简洁的独立器件、增强了功能可靠性。

#3.在 TI 能量计 IC 中、电池供电的 RAM 电源和系统电源是相同或不同的。   71M6533中的电池输入仅支持7字节 RAM&RTC。这种方案更有利于电池寿命、因为如果所有器件的电源引脚都是相同的、即 RTC、RAM&CPU、 然后、在每次断电时、在一段时间内、在芯片进入 LPM 4模式之前、电池上会有相当大的耗电。

#4. TI 是否有用于仿真的电隔离 FET。能否 将 TI 的 MSP-ISO 置于 FET&COMPUTER USB 端口之间 、 以避免像我们今天使用 ADM51时所犯的错误。

此致

职业训练局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VTC、

    欢迎访问 E2E 论坛!  很高兴您考虑将 TI 用于您的计量解决方案。 我将尽力回答您的以下问题、并为您提供一些优秀的 TI 资源。   

     精度显然是一个非常复杂的主题、我不熟悉71M6533。  我建议您查看我们使用 MSP430F67641A 的 TI 参考设计。  您可以在此处找到其中的一些产品: http://www.ti.com/product/MSP430F67641A/toolssoftware  

    EVM430-F6736适用于电子计量客户、此处提供了单相测量的应用手册、其中提供了测量结果: http://www.ti.com/lit/an/slaa517e/slaa517e.pdf  

    2. WDT_A 不提供用于启用/禁用的外部引脚。  这必须在软件中完成。  有关完整 WDT 的详细信息、请参阅《系列用户指南》中的第16章: http://www.ti.com/lit/ug/slau208q/slau208q.pdf 

     MSP430F67641A 提供了一个强大的辅助电源系统(AUX)。  完整详细信息可在系列用户指南的第4章中找到、此外还有一个显示不同用法的 TI 参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDM-AUX-MODULE 

    器件上有3个 AUXVCC 输入可用。  AUX1和 AUX2是可自动切换至数字和模拟内核并为其完全供电的备用电源。  它们可以连接到电池或超级电容器、并且有一些基本充电电路可用于在重新应用 DVCC 时对电容器重新充电。   

    AUX3仅为备份系统供电(系列用户指南第3章)。   此备用电池系统仅为 RTC 和8字节 RAM 供电。  这似乎与您当前器件的功能最相似。   

    4. 我不知道可用的电隔离 FET。  MSP-ISO 专为 MSP430 LaunchPad 而设计、后者具有与 MSP-FET 不同的引脚排列。  可以使用它、但它需要从 FET 接线、然后再接线到电路板/EVM。   

     上面提到的 EVM430-F6736似乎提供了用于检查测量结果的隔离脉冲。  这可能是另一种解决方案。   

    希望这对我们有所帮助!   

    JD

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢您快速而恰当的回复。

    如果需要、我们将仔细检查并请求您提供进一步的支持。

    此致

    职业训练局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我已附上来自德州仪器的隔离式 FET 的原理图。

    这使用了 ISO150AU、它似乎已停产。

    我认为我们可以使用此 高压隔离器的最新版本。

    但该电路不使用 TEST/SBWTCK。

    不使用该信号对具有电隔离功能的 MSP430F67641A 器件进行正确仿真/调试是否正确?

    此致

    职业训练局

    e2e.ti.com/.../MSP_2D00_FETP430IF-SCHEMATIC-260619.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandra、

    再说一次、我不知道隔离式 FET。  您发送的原理图似乎来自 MSP-FETP430IF、这是一个到 JTAG 适配器板的并行端口。  我不确定它会有多大用处。   http://www.ti.com/graphics/tool/FET430PIF.jpg 

    总之、有关可用调试器的所有信息都可以在以下文档中找到:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau647m/slau647m.pdf 

    http://www.ti.com/lit/ug/slau278ae/slau278ae.pdf 

    在后一个示例中、图2-1和2-3显示了4线制 JTAG 和 SBW 模式下编程接口和 MCU 之间所需的连接。  也许您可以添加自己的隔离电路。   

    谢谢、

    JD