主题中讨论的其他器件:MSP-ISO、 EVM430-F6736、 MSP-FET
主席先生,
我们使用的是具有 ADM51仿真器的71M6533-IGT。
由于一些连接问题、仿真器被烧坏了。现在修复它们似乎很困难。此外、71M6533本身也变得过时了、而且它们正在改变芯片中的微控制器、而不是早期的8051内核。
作为定制设计应用、我想检查是否可以迁移到我们非常熟悉的 TI。我们在许多应用中使用 MSP430 FR 系列。
因此,我将考虑使用 TI 的能量计量设备。
我想知道以下几点:
1. 71M6533的精度和可重复性非常好。TI 能量计 IC 是否与此相匹配。
2。 71M6533具有良好的 WDT 功能、其中有一个外部引脚用于在仿真/融合代码后启用 WDT。
但在 MSP 430应用中、我们使用外部看门狗、因为我们觉得在 MSP430中使用看门狗缺少 与71M6533看门狗一起使用的功能。 它在71M6533中看起来是一 款简洁的独立器件、增强了功能可靠性。
#3.在 TI 能量计 IC 中、电池供电的 RAM 电源和系统电源是相同或不同的。 71M6533中的电池输入仅支持7字节 RAM&RTC。这种方案更有利于电池寿命、因为如果所有器件的电源引脚都是相同的、即 RTC、RAM&CPU、 然后、在每次断电时、在一段时间内、在芯片进入 LPM 4模式之前、电池上会有相当大的耗电。
#4. TI 是否有用于仿真的电隔离 FET。能否 将 TI 的 MSP-ISO 置于 FET&COMPUTER USB 端口之间 、 以避免像我们今天使用 ADM51时所犯的错误。
此致
职业训练局