This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:MSP430F2132无法启动

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/780222/msp430f2132-msp430f2132-cannot-startup

器件型号:MSP430F2132

你(们)好

MSP430F2132遇到启动无法启动的问题。 它是启动波形、如附件403所示。 黄色波形为复位足部、在启动后升高;蓝色为测试足部、在启动后升高一段时间、在提升过程中存在2V 步长。 现在问题是单芯片计算机在启动阶段可能会进入异常工作模式、方法是降低测试脚、然后重置脚。 有效地将双脚拉低和拉高。 问题是如何在启动后设置测试脚部的水平? 始终为高电平还是低电平? 那么、我们图片中的波形是否会使 MCU 进入异常状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunyuan、

    我是否可以知道 您捕获此波形时的条件(您是启动)? 是否对 JTAG/SBW 通信进行了设计? 基本上、TEST 引脚仅用于通信。 对于正常运行、该测试引脚在内部下拉接地。

    此致、

    乔维·何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kunyuan、

    您的问题如何? 请提供 Jovi 为帮助解决您的问题而询问的更多信息吗?

    B.R
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于长时间没有响应、我将关闭此帖子。 但您仍可以根据需要回复。