This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否可以将以太网 LED0分配给不同于 PF0和 PK4的 GPIO 引脚?

Guru**** 2583325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/785195/msp432e401y-can-ethernet-led0-be-assigned-to-gpio-pins-different-from-pf0-and-pk4

器件型号:MSP432E401Y

《MSP432E40Y 数据手册》中介绍了以太网 LED0可用引脚可以是引脚42 (PF0)或引脚63 (PK4)。

我想知道以太网 LED0是否可以分配给任何其他 GPIO 引脚、例如 PN0。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    长、

    否、如数据表中所述、EN0LED0只能复用至引脚42或引脚63。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。