This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:具有 NFC R/W 的 CapTIvate

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815247/msp430fr2633-captivate-with-nfc-r-w

器件型号:MSP430FR2633

你(们)好

请参阅以下文件。

e2e.ti.com/.../3276.e2e_5F00_v1.xlsx

正如您在文件中看到的、客户正在考虑将 CapTIvate 与 NFC 读取器/写入器的天线相环绕的电容式触控。
这样的电路板布局是否可以在 NFC R/W 和电容式触控之间相互干扰?

请告诉我您的观点吗?
如果我能从您的团队获得反馈、我将不胜感激。 (或 NFC 团队)

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我咨询一下我们的 NFC 专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    我们有几个客户应用、其中按钮周围都是 NFC 天线。 这似乎不是问题。

    使用 NFC 天线(约25x25mm 和50x50mm)和3个小按钮进行测试似乎在两个系统中都能正常工作、而不会相互干扰。

    它还取决于 NFC 设备(市场上的标准 IC、功耗约为200mW)的协议和功耗。  在最坏的情况下、我们的技术提供了更改工作频带的功能(我们建议使用4MHz 或2MHz 或任何值16MHz/x、其中 x 介于2和64之间)。 在2-4MHz 范围内、您应该距离载波和子载波(848kHz)足够远。 此外、NFC 读取和触摸扫描的操作可由 SW 同步。

    您的天线和按钮的尺寸是多少?

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、第一次答复中缺少图片。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostas

    感谢你的答复。

    天线的尺寸不固定。   希望读取0~50mm 范围内的 Felica/Mifare。
    触摸按钮的尺寸超过 φ10mm μ m。

    >在最坏的情况下、我们的技术提供了更改工作频带的功能(我们建议使用4MHz 或2MHz 或任何频率)
    >值16MHz/x,其中 x 介于2和64之间)。 在2-4MHz 范围内、您应该距离载波和足够远
    >副载波(848kHz)。  

    改变读取 Felica/Mifare 的工作频带频率是否没有影响?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    很难说 CapTIvate 工作频率会有什么影响、因为它也取决于其他参数、例如距离、布局、NFC 读取周期等

    通常、将 CapTIvate 频率设置为不影响 NFC 的正确频带后、它不会随着时间的推移而变化。

    我建议您对现有硬件进行快速测试、以测试两个系统的相互影响。

    基本上与上面的图片相似。

    使用现有的 NFC 读取器并将电极放置在天线区域内。 电极可以是连接到 FR2633 IO 的简单铜箔。

    使用 CapTIvate 设计中心生成简单的 CapTIvate 项目、并让两个系统都运行。

    这是检查基本操作和性能的简单方法。 当然、对于最终实现和布局、您必须遵循 TI 给出的设计建议。

    我对结果感兴趣。

    如果您有任何疑问、请随时联系 e2e 论坛。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostas

    感谢您的回复和建议。

    我会考虑这个。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴、

    如有疑问、请随时联系论坛。

    此致

    Kostas