This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:引导加载程序问题

Guru**** 2518260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815372/msp430fr2512-bootloader-question

器件型号:MSP430FR2512

我们将继续使用 MSP430FR2512进行开发、 并提出了有关定制引导加载程序的问题。 文档似乎是这样的  
在 MSP430FR2xx 系列用户指南中、存在这方面的冲突:" 用户可以为基于 FRAM 的器件定义定制 BSL 代码并对其进行保护  
防止擦除以及意外或未经授权的访问。 (第46页)"、 并在第1.15.2节中列出了使引导加载程序存储器可编程的位  
SYSBSLC 寄存器。 但 MSP430 FRAM 器件引导加载程序指南显示"BSL 应用程序出厂时已在的只读存储器区域中进行编程  
MSP430器件、无法自定义。 (第4页)"和" MSP430 FRAM 器件中的 BSL 位于 ROM 中、不允许定制 BSL  
加载到标准 BSL 空间中。 (第30页)"。

您能否澄清一下是否可以在 MSP430FR2512上定制引导加载程序?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    嗯、让我深入探讨一下这个问题、并向您澄清一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    ‘s 指南 P46的说明中说、用户可以创建自己的定制 BSL。 但无法将定制 BSL 加载到 TI 提供的标准 BSL 加载的空间中、这意味着用户应将定制 BSL 加载到其他地址、例如主 FRAM。

     SYSBSLC 寄存器不使引导加载程序存储器可编程。 它只需配置标准 BSL、并根据需要使用将 RAM 分配给 BSL。