This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:RST & AMP 上的 BSL 调用波形;TEST 引脚

Guru**** 2517850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/784961/msp430fr2512-bsl-invocation-waveform-on-rst-test-pin

器件型号:MSP430FR2512

大家好、

我的客户将测试引脚与其他芯片(LED 驱动器)共享、出于某种原因、他们将发出多个脉冲。 他们想知道这些脉冲是否可以在需要时调用 BSL、并且在正常运行程序时不会产生副作用。

脉冲规格如下:

  1. 900ns 高+ 300ns 低、或
  2. 300ns 高+ 900ns 低。
  3. 24个连续脉冲。

问题:

  1. 当 RST 为高电平时、这些脉冲是否会影响芯片?
  2. 当尝试进入 BSL 模式时、主机芯片 一次生成24个脉冲 、而不是2个脉冲。 它会成功吗?

感谢您的建议。

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们应该避免这种情况。 根据 JTAG 用户指南 、当 RST 为高电平时、TEST 引脚上会有一些脉冲、器件可能进入 SBW 模式、这可能会导致器件复位、捕获在第21页

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、
    感谢您的解释、我建议客户不要这样做。 而是使用软件调用。
    Jo