This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:断电期间的数字 I/O 端子

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/784638/msp430fr2433-digital-i-o-terminals-during-power-off

器件型号:MSP430FR2433

各位专家:

我们在电源关闭(Vcc=0V)期间收到了有关数字 I/O 端子的查询

  1. 在 Vcc=0 (断电)的情况下,数字 I/O 端子是否启用了内部下拉?
  2. 如果在断电状态下启用了内部下拉电阻器,是否有办法禁用这些内部下拉电阻器?

(由于它处于断电状态,我们认为无法控制这些终端状态)

 

客户没有任何问题、这些只是问题。

非常感谢您能就这些问题分享您的建议/意见。

 

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宫崎您好、
    你是对的。 当断电(0v)时、不会控制数字 I/O 端子、并且内部下拉电阻器也不会启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但请注意、如果您向 GPIO 或任何引脚施加电压! -虽然芯片处于关闭状态、但可以通过 ESD 二极管为芯片供电、因此在 Vdd = 0时向引脚施加电压是一种糟糕的做法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的确是这样。 一种可能的结果是、流过二极管的电流将为 Vcc 上的电容器充电、而芯片将导通。  以下是有关通过保护二极管为 MSP430供电的视频:

    https://www.youtube.com/watch?v=2yFh7Vv0Paw

    我很尴尬地说、我已经通过 JTAG 将固件刷写到 G2231、而 Vcc 引脚上没有施加电源。  刷写成功。  不是 TI 推荐的做法。  :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宫崎您好、

    Keith 和 George 提出了很好的观点。 我希望您的客户注意不要违反 GPIO 引脚。
    我将继续并关闭此主题、因为听起来您的客户问题已经得到解决。
    如果您有关于此主题的其他问题、可以重新打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、Keith 和 George

    感谢您的澄清和关注。
    关于内部 EDS 二极管保护、虽然它是其他器件、但我也有过这种经验。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    宫崎