This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2532:msp430fr2532

Guru**** 2813435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/785334/ccs-msp430fr2532-msp430fr2532

器件型号:MSP430FR2532

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我正在使用 msp430fr2532实现2电容式钥匙 , 我想在一个应用中,当我触摸一把钥匙时,相应的 LED 应该会亮起 。 我已将 CAP0.2和 CAP0.3用于开关。我的 LED 连接到 P1.0和 P1.1。

问题:-

1 ) 初始化生成代码时、当我触摸键时没有任何 LED 亮起、但随后我更改了 LED1和 LED2的位

将 P1.0指定为 BIT0、将 P1.1指定为 BIT1

#define LED1_PIN                                                        (BIT0)

#define LED2_PIN                                                        (BIT1)

但我的 LED 2不起作用(将 BIT1分配给 msp430fr2532的 P1.1是否正确)。

 2) 2) 当我按任意键时,仅连接到 P1.0的 LED 亮起,而我只想在按键1时将其打开  。