This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2253:MSPG461

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815881/msp430g2253-mspg461

器件型号:MSP430G2253

您好!

我有一个基于 MPSG461X 的设计、现在已经停产。 此器件是否有几乎完全精确的110引脚替代器件?

在下拉菜单中甚至没有地方可以提出这样的问题。

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到我在器件型号和引脚数中发生了错误。 已淘汰的器件是具有100个引脚的 MPS430G461。

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    请使用 MSP430选择工具、 通过该工具、您可以输入您的要求、例如 GPIO/存储器等  、以便为您的应用过滤器件。