This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5329:UCS 的时钟切换时间‐安全操作

Guru**** 2968400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/811161/msp430f5329-clock-switching-time-by-ucs-fail-safe-operation

器件型号:MSP430F5329

您好!

我对 UCS 失效防护有疑问。
当 MCLK 和 ACLK 源由 XT1供源并在 LF 模式下运行时、如果振荡器发生故障、MCLK 和 ACLK 将切换到 REFO。
XT1电源停止后切换到 REFO 需要多长时间?
此外、我认为在此期间、提供给 CPU 和外设模块的时钟被停止。 我的认可是否正确?

此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H.U、

    已指派 MSP 团队成员审核您的问题。 请稍后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher Vendette:

    感谢你的答复。
    我正在等待 MSP 团队的回复。  您能确认他们的情况吗?

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H.U.U.、

    请查看 MSP430F532x 混合信号微控制器数据表第25页的第5.18节 、该数据表的底部行中的 REFO 启动时间中列出了该时间。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cris、

    您是否认为在 XT1停止后、需要25us (典型值)才能切换到具有失效防护功能的 REFO?
    此外、这是否意味着 CPU 和外设模块将停止25 μ s?

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉耽误你的时间。
    我正在等待您对此问题的评论。 我们非常感谢您迅速作出答复。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H.U.U.、

    很抱歉耽误你的时间、

    REFO 开始所需的时间为25us -除非 REFO 在您的应用中用于其他目的而处于活动状态。 在这种情况下、您可以忽略启动时间。

    至于整个过程的整个时间-此时很可能会有一些自然传播。 包括从低功耗模式唤醒。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的评论。
    我了解到失效防护开关时间 会根据具体情况而变化、并且未明确指定。

    此致、
    H.U