This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:CCSv8/MSP430FR6989:用于测试 SRAM 和 FRAM 读/写延迟的基准测试工具

Guru**** 2811265 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/785124/msp430fr6989-ccsv8-msp430fr6989-benchmark-tool-for-testing-the-sram-and-fram-read-write-latency

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR6989

您好!
我正在搜索一个基准测试工具、用于在 MSP-EXP430FR6989中对 SRAM 和 FRAM 读/写延迟进行基准测试、是否有适合我的工具?
谢谢。


LIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430 SRAM 中没有任何延迟、读取或写入将占用1个 CPU 周期。 对于 FRAM、它取决于 CPU MCLK 和 Higer、将存在等待状态。 MSP430闪存与 SRAM 相同、无等待状态。 您可以使用 DMA 副本进行简单的基准测试(这需要至少2个周期、其中1个周期用于读取字、另一个周期用于存储字)。