请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430G2553 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的工程师:
有一个有关 MSP430G2553的问题。 我设置外部32768Hz。 选择 ACLK 作为定时器 Timer0的时钟源并发现它不能被使用。
请参阅以下配置:
(1) IO 端口配置
P2DIR = 0xC2;
P2SEL = 0xc0;
P2SEL = 0xc0;
(2)定时器配置
TA0CTL = tassel_1 + ID_3 + MC_2;
(3)时钟配置
BCSCTL3 |= LFXT1S_0;
然后、我根据例程 TI Resource Explorer 配置了 IO 端口、但仍然无法使用。 是否需要配置 BCSCTL3?
期待您的支持!
谢谢
Robin