This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:数据表中的 MSP430FR2422IRHLT 引脚分配不匹配

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/784956/msp430fr2422-msp430fr2422irhlt-pinout-mismatch-in-datasheet

器件型号:MSP430FR2422

 您好!

我们计划在 其中一个设计中使用 MSP430FR2422IRHLT。  在生成原理图符号之前、我们可以在"PIN Diagrams"视图、"PIN attributes table"和"ignal table"中找到一些引脚分配差异/不匹配。  

引脚分配在提供的数据表“引脚图视图(第7页)、引脚属性表(第8页)和信号描述表(第10页)”中有所不同,分别针对引脚(9、10、11、13、16、17)。 下面显示了一个示例屏幕截图。

请确认我们应遵循哪个引脚输出来构建 原理图符号。 最好有人列出上述引脚的所有实际功能(多路复用)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉误导人。 引脚图视图(第7页)正确、引脚属性表(第8页)错误。 感谢您的提醒。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、感谢您的回复。
    信号描述表(第10页)怎么样? TI 是否会更新数据表?
    请确认我们应遵循哪个引脚输出来构建原理图符号。 最好列出上述引脚(9、10、11、13、16、17)的所有实际功能(多路复用)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    所有内容都将遵循引脚图视图(第7页)、稍后我们将更新数据表。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gary!