This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:我想在 SLEE()函数期间断电

Guru**** 2925490 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815294/ccs-msp432p401r-i-want-to-get-my-power-down-during-sleep-function

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:CC3120BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在编写一个应用程序,我希望在“SLEEP ()”期间断电,现在设置为30s。

但是、我需要有关低功耗模式的一些指导。 我使用的是 TI-RTOS 以及许多其他硬件资源、例如数字输入、ADC、WIFI CC3120Boost 模块。 该项目的一般理念是使用 TCP 套接字和 MQTT 协议对信号进行采样、处理和发送。

我不是 CSS 或 MSP432微控制器的专家。 因此、我需要知道一种在睡眠期间消耗更少功率的方法。 我只是设置一个 Thread。

97mW 对于我的空闲期间来说太大。

mscCM_client_app.c 中包含的主循环如下所示:

while (1){//每两或三天发生一次以下情况(根据用户)

GPIO_WRITE (Board_GPIO_LED1、Board_GPIO_LED_OFF);
睡眠(30);
GPIO_WRITE (Board_GPIO_LED1、Board_GPIO_LED_ON);
memset (结果、0、sizeof (结果));
get_Sample();
CMP_Sample();
Ref=no_REF;
ANA=SFFT;
SEND_Msg();

memset (结果、0、sizeof (结果));
get_Sample2();
Ref=no_REF;
ANA=ENV;
SEND_Msg();


我也要附加整个文件、

谢谢、

Esteban Valverdee2e.ti.com/.../1651.MScCM_5F00_client_5F00_app.c