This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:将计时器 B 用于双脉冲输出

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/784763/msp430fr2311-using-timer-b-for-a-dual-pulsed-output

器件型号:MSP430FR2311

您好!

我想知道是否可以使用计时器 B3模块中的一个模块来创建这样的脉冲输出。  用户手册中不清楚、因为示例案例非常有限。   脉冲重复频率为1kHz 或范围内的某种频率。  我附上了一张我想要做的事情的图片。  如果需要适应计时器模块的限制、甚至 OUT0脉冲持续时间也可以更长。  基本上、我希望一个脉冲比另一个脉冲更快地导通、而另一个脉冲比另一个脉冲晚关断、以实现电路稳定。  这是否可以在无需使用多谐振荡器的情况下实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 它受支持。 请参阅 UG slau445 timer_B 并搜索关键字"死区时间"