This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:IAR Workbench 7.12出错。 可以#39;t 找到该设备

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2432, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/810380/msp-fet-error-with-iar-workbench-7-12-can-t-find-the-device

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430G2432

您好!

我将 IAR Workbench 用于我们的 MSP 项目。 当我们将 IAR 工作平台从版本6升级到版本7时、将仿真器工具从 Olimex (非常出色)更改为 TI 的 MSP-FET。 问题是 MSP-FET 不起作用:获取:"致命错误:找不到器件"。 我已根据用户指南将其连接:外部 Vcc (3.3V)、目标(MSP430G2432)上的引脚1至 RST、目标(3.3V)上的引脚7至测试、引脚4至 Vcc -目标(3.3V)、引脚9至 GND、  

向 IAR 报告了错误、但他们不知道。 IAR 工作平台确实与仿真器进行通信-它所做的第一件事是升级固件、但之后却不幸运。  

有人知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    之前从未听说过 MSP-FET 无法处理 USB 3。 不确定如何解决该问题。 我的开发 PC 是 Dell Precision 7520、它仅使用 USB 3.0、不使用旧 USB。 TI 唯一的 MSP430开发工具无法在最先进的机器上运行似乎很奇怪。 你确定吗?

    最好的 REG Magnus B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Magnus、您好、我们在该论坛上的先前海报中看到过这个问题、使用 USB 2.0端口解决了这个问题。

    您是否有另一台带有 USB 2.0端口的计算机来测试这是否可以解决您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Christopher

    在与 IAR (非常乐于助人)进行了长时间讨论之后、解决方案突然而意外地出现。 问题是由拼写错误引起的。 TI 手册"slau278ae.pdf"显示了如何连接 MSP430 Fxxxx 和 G2xxx 的 MSP-FET (请参阅第22页、图2.2)。 如果您使用这些 MSP、请勿遵循该标准。 如果您仍然这样做、则最后会出现"致命错误:找不到设备"。 相反、根据第23页的图2.3连接 MSP-FET (尽管文本中显示图2.3不应用于 G 和 F 系列)。

    我想这一切都归结为 TI 方面的拼写错误、但希望此帖子能为其他人节省一些时间。 最后、请勿打扰 USB 2或3。 根据图2.3进行连接、它适用于这两种情况。

    最好的 REG Magnus B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    感谢您将此事提请我们注意。 我们将研究此文档。

    很高兴看到您已解决您的问题。

    Chris