This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:请参阅测试报告

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/784698/msp430fr5969-sp-see-test-report

器件型号:MSP430FR5969-SP

我在其他线程上看到了对 SEA 测试报告草稿副本的引用。 我知道最终版本将于4月下旬发布、但我现在需要访问结果以响应客户的分析请求。 如何获取草稿副本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wilbur、
    这是一份旧的报告草稿。 新报告将基于更大的数据集、稍作修改的 SEA 分类将在4月底左右完成。 草稿版可能会更快提供。
    您是否仍想使用较旧的草稿?
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要任何可用的东西、即使它是初步的。 我可以在最终报告发布后进行更新。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨论移至电子邮件。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水