This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430使用问题

Guru**** 2526550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/812113/msp430fr5994-msp430-using-problem

器件型号:MSP430FR5994

您好,

我的一个帐户遇到问题、如下所示:

 5994的内部温度采集通道收集的温度不准确。 约5%的芯片在室温下收集约0度。

它有什么问题吗? 您能给我一些建议吗?

非常感谢!

巴西!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题是、您的客户是否使用温度传感器的出厂校准值、以及这些值是否有可能被无意覆盖?

    我提出这个问题的原因是、传感器本身并不提供绝对温度水平、因此需要在偏移方面进行校正、并且可能还会产生增益。 主要部分是传感器偏移。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复!

    我与客户确认他们使用了温度传感器的出厂校准值、我们如何确认 芯片中的校准值是否被意外覆盖?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是、这在获得100%证明的意义上是不可能的。 如果内容是 FFFFh 或重复模式、则可能会猜测出问题。

    我建议如下。 我将向我们的工程人员核实校准精度和参数、包括预期结果、然后再返回给您。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要添加一些内容、这些内容可能有助于您进一步执行一些步骤。 在 MSP430FR5994的数据表中、您可以找到表5-28。 在该表的脚注下方、使用出厂校准值时、有一些关于预期精度的注释。 注2说明了在30°C 和85°C 下的+/-3°C 容差。

    此外、还存在一些有关所需采样时间的指示。 因此、我建议检查客户用于测量温度传感器值的设置和条件。 特别是采样时间过短可能是测量结果错误的根本原因。

    对于 ADC 测量、还有一些与硬件相关的方面。 对于指定的性能、电源电容器也有一些要求。 请检查是否应用了指定的电源电容器。

    除此之外、如果器件的批次追踪代码相同、则可以尝试将器件的校准值与意外温度偏移值与"良好"器件值进行比较。 在不覆盖原始校准值的情况下、客户可以记录这些值和潜在差异、并尝试将"良好"单元的校准值应用于偏差较大的单元、同样不覆盖原始校准值。

    如前所述、我将使用我们的测试工程检查有关 ADC 设置的更多数据和建议、但由于德国的公共假日、这将需要一段时间直至下星期一。

    作为起点、您可以使用 Code Composer Studio Resource Explorer msp430fr599x_ADC12_10.c 中的代码示例、其中显示了如何使用具有工厂校准值的温度传感器。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我们提供您一侧状态的最新信息? 非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在要仔细检查问题! 我们发现  有问题的芯片中的工厂校准值与好的芯片不同、这一点很有趣!

    巴西!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的更新。 也许在查看温度传感器的校准值时、还请查看该意义上的其他校准值、它们是否与良好的单位相比还表现出一些"意外"或偏差值。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我将在下周外出、我将暂时关闭此主题。 我们可以在我返回后打开它、或者在我不在时需要支持时、请打开一个新的、并提供指向此原始线程的链接。 非常感谢。

    此致

    Peter