This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2210:错误消息:加载程序之前必须连接目标

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/808325/ccs-msp430g2210-error-message-target-must-be-connected-before-loading-program

器件型号:MSP430G2210

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

当我使用 MSP430G2210运行调试模式时,CCS 会显示一条错误消息:“TI MSP430 USB1/MSP430: Target must be connected before loading program”。  我确信我已经连接了它应该连接的所有设备。 因为如果我使用 MSP430G2210创建一个新的 CCS 项目、那么所有项目都按预期运行、并且不会弹出任何错误消息。 是否有人知道如何解决此问题? 谢谢你。

xview。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunglin、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    它不起作用、结果的快照如下所示、

    xview。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xview、您好!

    您的设置似乎有问题。

    您可以创建新项目并将源代码复制到其中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    我按照您的指示操作、现在可以正常工作。 但这对我来说并不方便、我必须为每个项目执行此操作。  如果您对未来的问题有任何想法、请告诉我。 非常感谢。

    xview。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我复制项目时遇到了相同的问题。 选中"Connect to the target on debugger startup"框为我修复了这个问题。 出于某种原因、复制项目时未选中此框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Newman、您好!

    感谢大家的分享。