This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP430FR2633:沿 CapTIvate 通道连接电阻器或捕获器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, CAPTIVATE-FR2633, TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/809584/msp430fr2633-msp430fr2633-c-onnecting-resistors-or-capicator-along-captivate-channel

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件: CAPTIVATE-FR2633TIDM-CAPTIVATE-64-Button

大家好、我正在使用 MSP430FR2633设计电容式触控键盘。

我想询问我是否必须按照 pdf 文档 CAPTIVATE-FR2633_REV_C_Schematic 所示在处理器侧沿电容通道连接470k 电阻器、或者是否在没有电阻器的情况下连接?

此外、是否需要按照 Altium 原理图文件 TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON 所示的方式、在处理器侧沿电容通道连接33pF 的电容器?

如果连接电容器或电阻器、我会感到困惑、因为这两个文档略有不同。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问、

    指定的 MSP 成员将很快帮助您解决此问题。

    请在接下来的几天内回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo

    感谢您提出问题。

    很抱歉给我们带来了混乱、并感谢您给我们提供了相关信息。 我们将尝试在文档中解决该问题。

    R 和 C 的实现取决于您的设计和应用、以及您计划实施哪种电极(自电极或互电极)。

    它基本上有助于提高系统的噪声和 EMC 稳健性。

    对于不需要高 EMC 稳健性的设计、不需要电阻器和电容。

    对于 EMC 稳健的设计、我们建议在您的设计中实现它们。

    该电阻器与 I/O 电容配合使用、可形成低通滤波器、从而限制高频噪声对电极的影响。

    该电容器为噪声电流提供了一条路径、并可使敏感的接收电极稳定。 (仅适用于互电极)

    可在以下位置找到一些附加信息:

     在第4.2.8节中。

    请告诉我这是否对您有所帮助并回答您的问题。 如果您有其他问题、请随时返回。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我将尝试采用您建议的方式。

    此致

    Himani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himani、

    很高兴听到这个消息。

    我会将该主题设置为"TI 认为已解决"状态。 如果您认为问题已经解决、请从您的一侧关闭此主题。

    如果您有其他问题、您可以随时开始新的对话。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

    谢谢、此致、

    Himani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CapTIvate 电话键盘的两个相邻互电容按钮之间的最小距离是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himani、

    如果您正在参考手机板、请在下找到所有文档和设计文件

    通常、互按钮之间的距离取决于不同的参数、例如镀层厚度、电极尺寸、触摸面积等

    互电极与自电极的优势在于、通过互电极、您可以设计出更小的按钮和紧凑的封装。  

    我还建议阅读以下文档、我认为这是我们技术的一个很好的开端。

    另一个很好的相互参考设计也是如此

    请告诉我、这是否解答了您的问题。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、您好!

    感谢您提供的文档、但我已经参考了这些文档、因为我们定义了两个电极之间的距离、但不建议使用两个按钮之间的距离。

    我还想知道是否需要在顶层的两个按钮之间引入接地覆铜?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himani、

    这里很难给出确切的建议、因为这取决于触摸方式、面板的镀层尺寸总尺寸和电极数量。

    例如、对于10x10mm 互电极、我建议保持最小5mm 的距离。 这将在两个按钮之间提供良好的间隔。 它还可以在较小的距离下工作。

    通常不需要顶部的接地覆铜。 它会为您提供一些额外的保护并提高抗噪性能。 这也取决于按钮之间的可用空间。 对于互钥匙垫、我们通常在电极周围使用防护装置(另请参阅 BOOSTXL 设计)。

    如果您可以分享一些有关设计的其他信息、回答这些问题会更容易。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kostas、您好!

    感谢您提供的信息、它将为您提供很多帮助。

    现在、根据您建议的解决方案、情况将变得很好。

    感谢您的支持。

    此致、

    Himani