您好、社区成员、
我的客户正在考虑使用 USS 进行燃气流量测量。
客户正在进行 USS 调查、但他们想知道一些事情。
你会告诉我吗?
1.从 CH0到 CH1的最大距离是多少?
《水流量计测量》应用手册的管道 为72.0 mm。
您能用240毫米做吗?
2.压电元件的最大谐振频率是多少?
USS PHY 输出级是否在 数据表中"最大输出频率"(表5-39) 应用?
数据表显示"差分飞行时间(dTOF)精度< 25ps "。 根据 USS 算法、这种情况是否处于任何条件下?
对于小于25ps 的情况是否有任何条件?
此致。
Cruijff