This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5500:高速 MMC/USB 桥接器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/784602/msp430f5500-hight-speed-mmc-usb-bridge

器件型号:MSP430F5500

尊敬的 e2e 支持:

为了设计 USB/MMC 桥接器,我们希望使用与 此帖子相关的应用手册《将 MSP430TmMCU 与 MMC 或 SD 闪存卡连接》(修订版 C)

由于我的客户需要使用高速 MMC (在8Mbps 范围内)、您能否确认是否可以实现?

如果没有、您是否看到我们可能有其他解决方案?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过查看 MSP430F5500的数据表、可以看出 SPI 主控模式的最大时钟频率为 MCLK (系统频率)。 通过观察这些帖子中讨论的 SPI 最大频率主题、

    e2e.ti.com/.../52360
    e2e.ti.com/.../702733

    似乎一些较新的 MSP430器件已针对低于最大系统频率的 SPI CLK 频率进行了规范、但 F5500似乎并非如此。 对于您的器件、最大可能时钟频率远高于客户要求的8MHz SPI 时钟速度、因此我认为在实现8Mbps SPI 通信速度方面不会出现任何问题。

    此致、

    Matt