This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AUDIOCAPHOST-MSP430:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815314/ccs-audiocaphost-msp430-code-composer-studio-forum

器件型号:AUDIOCAPHOST-MSP430

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

如何在    CCS V 8.X 中编译 AUDIOCAPHOST-MSP430源

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需下载 ACTBP_msp430v1.1.zip 源代码并将其导入 CCS v8、然后在 CCS 中编译即可。 您遇到了什么问题?