This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:PMMCORE 电压推荐设置

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815201/msp430f6736-pmmcore-voltage-recommended-setting

器件型号:MSP430F6736

我们使用的是 MSP430F6736。 在 PMMCTL0 (电源管理模块控制寄存器0)控制寄存器 PMMCOREV (2位)中给出。 PMMCOREV 2位通常 用于选择工作电压和工作频率。

目前、我们将逐步增加该内核电压。 现在、我们尝试从直接内核电压3开始(由于使用 SVS 和 SVM 功能可以在 LPM 3模式下使用)。  

问题1.我们能否直接选择内核电压电平3 (PMMCOREV:11)? 或者、内核电压 会逐步升高 、然后是电平0、电平1、电平2、然后是电平3?

 问题2.  当选择 直接内核电压3 (PMMCOREV:11)时、我们观察 到微控制器提供了两次中断 SVMHIFG (阈值2.7伏)。 第一个是下降沿穿过 SVMH 阈值时、第二个是上升沿上的下降沿阈值。